This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:电流校准问题

Guru**** 2591020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755743/bq40z80evm-020-problem-with-current-calibration

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80EV2400BQSTUDIO

你(们)好

我们使用的是 bq40z80 EVM、我们在该 EVM 上面临着一些挑战。

在尝试校准电流时、我们收到消息(无论我们使用的电流是多少):

"校准-返回的原始校准块大小、更改为命令0xF081或0xF082的长度不正确。"

有什么建议吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用板载 ev2400? 您使用的 FW 版本是什么? 在进行校准时、还请停止通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有3.1r 的 EV2300、但我也具有 EV2400
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 ev2400板载或使用连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    EV2400版本0.05、Windows 7、bqStudio 1.3.54.1也出现同样的错误
    我们是否应该使用不同的配置?

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正确设置了电池配置寄存器中的电池节数? 您还需要跨高于此值的 VCX 引脚短接堆栈顶部。 我的意思是、如果是4S 电池组、您需要将 VC4-6短接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请使用网站上的 bqstudio 1.3.86.3。