This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQEVSW:下载链接

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2018, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756297/bqevsw-download-link

器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件: BQ2018

您好!

我需要 bq2018的 bqEVSW 软件

如何下载?

Thenks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、bq2018没有 bqevsw。 我必须检查 ev220软件的可用性并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我在内部和其他人的帮助下检查过、由于该器件很旧、我们找不到任何工具。 您可能想要尝试 MKS 技术、但我们不确定这是否需要他们的 USB 软件狗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个旧的 EV2200、它支持 HDQ 协议。

    我可以下载软件以与 EV2200配合使用吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ev2200只是测量仪表的接口。 好的、只要您可以编写代码与监测计通信、就可以使用它与 bq2018配合使用。 再说一次、我们没有它的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我发现 这里描述了这个 PDF 文件和名为 Ev2018ev 的软件。

    www.tij.co.jp/.../sluu044.pdf

    我可以获得此软件的链接吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 这正是我所指的软件。 它以前以 CD 形式提供。 现在、它不可用。 这就是为什么在与我们的软件工程师交谈后、我将您介绍 MKS Technology。