This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:输出电感器电流的正向转换器轻负载问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, LM5025, UCC24610, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756782/lm5026-forward-converter-light-load-problem-with-output-inductor-current

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: LM5025UCC24610UCC24612

我设计了一个采用 LM5026的正向转换器。 使用次级侧 FET 时、正向转换器拓扑似乎存在一个根本问题。

轻负载时、IL 将能够通过 S4变为负值。 这是一个巨大的问题、因为当 S4关闭时、L 输出将没有任何空间可自由转动。 它所能做的就是分解 S4。

实际上、在我的原型中、我看到 S4在轻负载期间以雪崩运行、其中 IL 强制变为负值。 在零输出负载时、转换器实际上过热、但在5A 输出电流时工作正常。

我在这里错过了什么? 您如何实际使这些转换器在轻负载下正常工作? 在 IL 过零时关闭 S4以使电感器电流永远不会变为负值将解决该问题、但实现该目标将非常棘手、并且可能需要一些相当昂贵的高速低偏移比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、
    您省略了驱动同步整流器 S4和 S3的方法。
    我认为您的问题是同步整流的实现、而不是 LM5025有源正向控制器。
    您是否了解过 UCC24610、UCC24612?
    您的测试板是否可与二极管整流器配合使用?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、它肯定不是 LM5026的故障。 这是一个拓扑问题。

    这些控制芯片可能很有用。

    目前、我将按照 LM5026数据表中的建议被动驱动栅极。 这不会仿真二极管、而是使电感器保持在 CCM 模式、这是问题所在。 这些二极管仿真器可以解决该问题。

    是的、该设计适用于二极管整流、因为电感器电流永远不会变为负值。