This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:TLV743P 的 PSRR

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756561/tlv743p-psrr-of-tlv743p

器件型号:TLV743P

你(们)好

我的客户将在 Iout=100~150mA 时使用 TLV743。
是否有100mA 或150mA 时的 PSRR 数据?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    正确的是、负载将影响 PSRR;但是、余量(Vin - Vout)同样重要。  您的应用中的余量是多少?

    e2e.ti.com/.../7462.Application-Conditions-Impact-on-PSRR-and-Noise.pdf

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢您提供信息。
    VIN=5V、VOUT=3.3/2.5V

    此致、
    Yookota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yookota-San、

    感谢您提供更多详细信息。  虽然您的应用条件具有比下面显示的更多的余量(Vin - Vout)、但将余量增加到1V 以上只会对 PSRR 产生微不足道的影响。  您的应用 PSRR 将与下图所示的性能类似:

    非常尊重、

    Ryan