This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC25630-3栅极驱动器闭锁

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752294/ucc256303-ucc25630-3-gate-driver-latch-off

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC39002

尊敬的

当我使用 IC UCC25630-3时、它恰好在无保护情况下关闭。

IC 的栅极驱动器停止工作并闭锁。

为什么会发生这种情况?

可以回答我的问题吗?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否通过探测 VCC 来查看是否正常? 此外、探测是否有任何故障触发?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    没有触发任何操作

    高侧和低侧驱动器关闭、不再重新启动。

      直到 VCC 重新启动、 它才能再次工作。

    波形

    CH1->低侧驱动器

    CH2->VCC

    CH3->谐振电流

    CH4 ->高侧驱动器

    @10ms 底座

    @1ms 底座

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    存在导致关断的故障。 您能否按照数据表检查每个故障条件以查找触发此关断的故障? 您可以使用 PDF 阅读器搜索"FAULT"、查找 FAULT、然后检查电路板以查看故障是否触发关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在谈论什么?

    UCC25630中没有闭锁功能。

    为什么会发生这种情况?

     您不仅可以询问我们 搜索数据表吗?

    您不知道 我 的项目会发生什么。

    我 曾说过、这不是在保单中发生的。

    我已仔细检查问题。

    您能仔细观察我的言语并回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否探测 RVCC 以查看它是否处于欠压状态故障?

    7.3.14.7当 RVCC 电压低于阈值时、高侧栅极输出和低侧栅极输出都将关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RVCC 和 VCC 始终保持与上面波形相同的电压。
    我已仔细检查了 probem。

    驾驶员突然停止工作、不再工作。
    除非 VCC 低于 UVLO、否则它可以再次工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否更改为新器件以查看问题是否已解决?

    您是否有 EVM、能否将您的电路与 EVM 进行比较以查看任何不同的内容? 您是否评估了 EVM 并发现了类似的问题?您能否从电路板上移除有问题的器件并将其置于 EVM 上、以查看是否发生了相同的故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在停止开关之前、谐振电流变为非常高的值。 圈出时发生了什么情况-是否有任何短路、过载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经更改了新器件、但仍然会发生这种情况。
    我们遵循了布局指南。
    我用新的组件替换了组件。
    我已确认设备不是错误的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在红色圈出时发生了什么? 为什么谐振电流增加如此之多?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它处于轻负载状态。
    能量不能再复用、因此它会振铃。

    我已经确认、当 H/L 栅极突然停止工作时会发生这种情况。

    它不是 OCP 保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在轻负载时使用 EVM 并关闭 IC。
    您将看到它。

    即使它振铃、它仍然达到 OCP 点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在停止开关之前用几个开关周期放大红色圆圈区域、以便我们了解发生了什么情况? 您当前的1ms 刻度不能详细说明发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1低侧

    CH3谐振电流

    通道4高侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形显示 RVCC 可能在 UVLO 关闭附近、因此关闭两个驱动器。 RVCC 关断、典型值为7V。 您的波形从任一驱动器输出中显示该值。  波形仍需要进一步放大、分辨率更高。 您是否按照我之前的要求检查过 RVCC? 如果 RVCC 正常、请了解两个驱动器为什么都显示在7V 左右甚至< 7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否只有此处存在非常宽的脉冲、如果存在、是什么原因导致了这种宽脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是 TI 员工。

    您对  这类问题有什么疑问?

    如果 我知道这个问题、我 没有去 论坛搜索  答案。

     您能表现出专业的态度 吗?  不要 说胡言?

    如果您不知道问题、可以让任何人来回答问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要求您显示更好的波形分辨率、并显示宽脉冲是仅用于此周期还是存在于其他周期中。 您是否检查了 RVCC 以查看 RVCC 欠压保护?

    我只是问一个问题、宽脉冲是否是问题的提示。 我不知道问题的根本原因、但我正在向您展示如何进行故障排除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前说过 RVCC 和 VCC 没有掉下来。
    我在波形上方展示过。
    我已经给出了一个波形。
    您可以检查我的信息吗?

    我认为您不知道我的问题。
    请更改任何专业人士。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请同时显示 RVCC 以及开关停止区域的两个驱动器脉冲、即将 RVCC 添加到您显示的以下波形中。 由于波形显示两个驱动器输出都接近7V、 接近 RVCC UVLO 关闭、因此也请为波形显示更好的分辨率。 请使用更好的时间刻度、以便我们知道什么是 RVCC 以及 RVCC 是否正常、为什么两个驱动器输出都在附近7V。 请提供这些信息、以便我们了解是否有任何提示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请放大从1ms/div 刻度复制的以下内容。 我们需要查看宽脉冲是否始终存在、或者在开关停止前是否恰好存在。 您可以使用200us/div 重新捕获波形。 目的是检查宽脉冲是否始终存在、因此如果100us / div 无法将其清除、请使用放大功能显示。 请将 RVCC 添加到波形捕获中。 我们需要确认 RVCC 正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1低侧

    通道2 RVCC

    CH3谐振电流

    通道4高侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一次波形与上次不同-您能否在相同的运行条件下捕获相同的波形? 您这次显示的是正常断电吗? 但是、无论如何、请显示在与上述条件相同的条件下捕获波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是不同的形式二波形?
    它也锁住了。
    虽然它不是7V、但它仍然停止工作。

    您能给我解释 一下这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    前一个具有宽脉冲且脉冲峰值< 7V 的电压。 后面的一个显示常规,没有宽脉冲,且脉冲峰值>10V。 我需要以更好的分辨率查看上一次情况下的波形。 您需要显示一致的波形以帮助您。 请提供我要询问的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是说我不理解什么?

    我已经为您提供了您需要的时序波形。

    即使不一致、也会被锁存。


    您能清楚地描述您的需求吗?
    我将提供它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你可以说中文吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用示波器水平刻度20us/div 或50us/div 将 RVCC 添加到下面。 以下波形未清楚显示驱动器峰值。 我需要知道每个驱动输出以及 RVCC 上的峰值电压。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @跳过模式

    停止工作前的波形

    它通常在切换。

    但下一跳周期 停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确保您提供我要问的内容:

    请使用示波器水平刻度20us/div 或50us/div 将 RVCC 添加到下面。 以下波形未清楚显示驱动器峰值。 我需要知道每个驱动输出以及 RVCC 上的峰值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在无法捕获相同的波形。
    但其条件相同。

    不要在波形之前聚焦。
    您能否使用最后一个波形来解决它?
    这种情况是相同的,我已经检查 过没有发生任何保护。



    我的问题很简单、就是锁存了什么。
    Vcc 不是 UVLO。

    如果您不知道问题,可以更改任何人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法将此主题更改为其他任何人。 我需要您提供一致的波形。 如果您不能、您的电路板是否可能存在焊接问题? 否则、为什么您无法让测试波形重复?

    此外、您的设计中 VCC 如何偏置? 您能否提供原理图供审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的内容基于脉冲峰值< 7V 的三个红色圆圈区域的新波形。 您可以使用 RVCC 放大这些区域吗? 我需要知道这三个区域为什么会出现如此低的脉冲峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有备用电源可供使用。

    原理图

    e2e.ti.com/.../6237.Schematic-Prints.pdf

    未处于跳跃模式

    它仍然停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要与您确认:
    1) 1)您使用外部电源对 UCC256303进行偏置、对吧?
    2) 2)请提供发生开关停止问题时的运行条件、例如输入电压、输出负载等
    3) 3)您的原理图显示您正在使用负载共享器件、因此请告诉我问题发生的时间、UCC39002是否与另一个转换器一起工作、或者问题发生时与另一个转换器不并联?
    4)原理图显示了 LLC ENB、您能否移除 Q103并重新测试以查看问题仍然存在、以便通过 Q103错误地排除下拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您使用外部电源对 UCC256303进行偏置、对吧?
    是的
    2) 2)请提供发生开关停止问题时的运行条件、例如输入电压、输出负载等


    它是随机的,但通常在轻负载时发生。
    如果它不处于跳过模式、则有时会发生这种情况。

    3) 3)您的原理图显示您正在使用负载共享器件、因此请告诉我问题发生的时间、UCC39002是否与另一个转换器一起工作、或者问题发生时与另一个转换器不并联?

    我以前删除了它,但问题发生了。

    单电源供电

    4)原理图显示了 LLC ENB、您能否移除 Q103并重新测试以查看问题仍然存在、以便通过 Q103错误地排除下拉?

    我曾经尝试过,但仍然关闭。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2) 2)对于此问题、您能否在发生故障时显示输出电压波形、包括驱动器和 RVCC、在运行中使用单个转换器、UCC39002已删除、Q103已删除。
    3) 3)所以您的测试是在一个转换器上进行的、而不是与另一个转换器并联、对吧? 此外、您是否使用移除的 UCC39002进行了测试、对吧?
    4) 4)您的测试是在移除 Q103的情况下进行的、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述波形已删除这些器件。
    输出电压正常。
    您能否先回答我,在什么情况下会锁存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认这些情况后、我们可以认为 ISNS 引脚信号会多次过零、这会使内部功能混乱。 能否探测 ISNS 过零以及 LO/HO 闭锁? 如果您确实看到多个过零、则可以尝试在设计中增加 C126 (可能还需要增加 C114的一点)以消除多个过零、从而查看问题是否可以解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您是要 增加 Isne 引脚上的电容。

     在您发表评论之前、我曾尝试增加电容值。

    它可以改善情况、但有时仍然会发生。

    如果值太大、电源将无法启动。

    我尝试捕获 Isne 波形、但它上面有大量噪声。  

    我认为它可能还有其他问题。

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、增大 ISNS 引脚上的电容、实际上是 C110。 如果 ISNS 引脚信号具有多个过零、则测试中可能会出现类似的问题。 如果 ISNS 信号噪声很大、则可能存在多次过零。 ISNS 信号必须干净、才能从 ISNS 中排除问题的根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形正常工作。

    ISNS 上仍有大量噪声。

    如何才能实现锁存功能?

    可能  通过 探针捕获噪声。

    您是否有其他方法来解决此问题?

    CH1 ISNS

    通道2低侧

    CH3谐振电流

    通道4高侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 iSNS 没有多个过零,则可以消除您看到的问题。 因此、关键点是消除多次过零。 ISNS 上的其他噪声不会考虑您看到的此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该如何消除多次过零?

    增大电容不起作用、它将影响我的系统稳定。

    您可以看到没有过零的波形。

    但驱动程序停止工作。

    CH_2低侧

    CH_3谐振电流

    CH_4高侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果无法确定增大电容会消除 ISNS 信号多次过零、则接下来可以查看布局以查看其是否可以改进。 iSNS 不应具有多个需要确认的过零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的布局遵循数据表的建议。

    在这里、我们只能获得两个检查数据表和布局的解决方案。

    您能给我另一个更好的解决方案吗?

    您说锁存情况似乎是 由于多次过零所致。

    但现在不是。

    什么剂量的其他问题会 导致闭锁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在没有多次过零的情况下显示 ISNS 波形? 我们对此问题的了解是 iSNS 多重过零。 您可能还需要检查的是直流输入电压-但它应该是良好的、因为当出现问题时、运行正常。

    您能否提供您的布局以供我们审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在死机期间应使用过零。

    波形可以观察到部分没有过零、但它正在停止工作。

    有一个 PFC 可提供稳定的400V 电压、并且运行良好。

    通道1低电平

    通道2 ISNS

    CH3谐振电流

    通道4高电平

    e2e.ti.com/.../layout.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会在审核后回复您。