This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201DR 输入信号电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756922/ucc27201-ucc27201dr-input-signal-voltage

器件型号:UCC27201

您好 TI EE:

                 在本例中、UCC27201DR VCC:12V。PWM 输入信号电压 VIH:5V 和 VIL:0.6V。

                 输入 PWM 信号高电压为5V、超过 TTL 电平3.3V。5V 输入 PWM 信号是否会损坏 IC UCC27201DR?

                   谢谢!

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cheney、您好!
    根据数据表中表6.1、LI 和 HI 引脚的额定电压为20V 的绝对最大值、因此5V 信号不会影响驱动器上的任何应力。
    不过、我会确认输入信号是否为5V 高电平和0.6V 低电平。 低电平状态的最小阈值为0.8V、典型值为1.6V。 出于防噪性能的原因、最好将输入信号低电平靠近接地或0V。 即使低电平输入的0.6V 低于阈值、也是如此。
    请通过确认主题中的按钮确认这是否能解决您的问题。
    此致、
    Richard Herring。