This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:增益和相位裕度

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754214/lm3423-q1-gain-and-phase-margin

器件型号:LM3423-Q1

尊敬的 TI:

对于 IC 输出特性、应在工作区域测量增益和相位裕度、以满足以下要求。

您如何测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    请参阅随附的两份应用手册、以帮助您进行此测量。 tiduec3中有一节介绍了如何测量波特图、您可以将其直接应用于您的应用。 slup386是一种通用控制环路应用、可帮助您了解有关波特图测量的更多信息。
    谢谢 Tua

    www.ti.com/.../tiduec3.pdf
    www.ti.com/.../slup386.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tua:
    感谢您的关注和支持。
    我希望获得以下帮助。
    1.是否有可检查环路增益的计算 Excel 工具?
    2.如果我们给电路板、我们可以测量它吗? 或者、我们能否使用计算工具告诉您规格并提供近似值?
     =>客户没有任何可测量的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    我们没有这方面的计算工具、一般而言、我们不提供进行这种测量。

    谢谢 Tuan