This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:针对100%占空比问题的 UCC27201DR

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756911/ucc27201-ucc27201dr-for-100-duty-problem

器件型号:UCC27201
主题中讨论的其他器件: SN6501

 您好 TI EE:

              我想将 MOSFET 驱动器 UCC27201DR 用于同步降压转换器。

              输入电压:24V、输出电压:10V~24V 和 Fsw:600kHz。高侧 MOSFET 将以100%的占空比运行。请帮助确保高侧 MOSFET 以100%的占空比运行。

谢谢!

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheney、您好!

    感谢您关注 UCC27201半桥驱动器。 在高侧 MOSFET 的100%占空比下运行时、需要考虑保持 HB-HS 高侧偏置电压。 当驱动器的 HS 引脚切换至接近接地时、自举电容器充电、从而允许自举电容器从 VDD 通过内部自举二极管充电。

    对于100%占空比运行、需要使用隔离式偏置电源为 HB-HS 提供偏置。 SN6501是一款用于驱动适合此应用的小型隔离变压器的简单解决方案。 有关此器件的信息、请访问:

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Richard Herring