This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:关于 D0和 B1的 DCDC4的纹波

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, TPS65218D0, TPS65218EVM-100, TIDA-00606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756058/tps65218-about-the-ripple-of-dcdc4-for-d0-and-b1

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:AM4372、、、 TIDA-00606

你(们)好,先生  

我们将 AM4372与 TPS65218D0搭配使用进行设计、并遵循 EVM 设计。

我们进行 了动态负载测试、发现   D0或 B1中 DCDC4的纹波全部超过260mV

测试条件: 0.22A~0.88A;0.8A/us。

TI 能否  推测 测试报告、例如测试波形? 还是其他建议?

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

     DCDC4寄存器(子地址= 0x19)已被设定为0x32h。 ->强制 PWM

    原理图如下

      

    3.波形

      

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    TPS65218D0应用负责人不在办公室、周三返岗;请期待他在返岗时提供更详细的回复。

    同时、您使用什么输入电压、在哪里进行探测、您是否使用差分探头? 您是否碰巧有 TPS65218D0 EVM、可以将结果与之进行比较?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    请提供 TPS65218D0版本的 DCDC4测试报告。

    等待您的建议

    谢谢。

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    您使用的 TPS65218D0器件的完整器件型号是什么? TPS65218D0RSL 或 TPS65218D0PHP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    TPS65218D0RSLR

    2、我们测量 R228上的波形、输入电压为5V

    3. TI 是否有动态负载测试数据、例如测试波形。

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    TIDA-00606参考设计测试报告 是获取 DCDC4上的测试数据的好资源。

    为方便起见、随附了与本讨论相关的两个示波器截图:

    • DCDC4静态纹波测量

    • DCDC4动态负载响应范围为10mA 至400mA

    这些数据是在 TPS65218EVM-100上获取的、与您的观察结果一致。 您的负载阶跃大于 TIDA-00606测试报告中记录的负载阶跃、因此预计电压瞬态也会更大。

    DCDC4上的输出电容在 EVM 上为47uF + 100nF、但根据数据表中的 DCDC4 COUT (最大值)规格、该值可增加至100uF。 如果您使用的是陶瓷电容器、当 DCDC4输出端存在3.3V 电压时、最好考虑到高达10V 或更高的额定电压降额。

    请记住、DCDC4是降压/升压转换器、其拓扑与 DCDC1-3不同。 由于额外的电路和控制独立降压和升压转换器的不同时钟速度、瞬态响应将会更慢。 仅仅因为 VIN=5V 且 VDCDC4=3.3V 并不意味着它的运行方式与 PMIC 中的其他3个降压转换器完全相同。

    AM4372 Sitara 团队已验证了 TPS65218D0解决方案、并已批准将该器件用作为 AM4372处理器供电的所需 PMIC。 该性能可用于系统中的3.3V 电源轨。