This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:需要确定是否需要使用二极管

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757109/ucc28180-want-to-determine-whether-we-need-to-use-the-diode

器件型号:UCC28180

我们将使用您的 IC UC28180D、 并在数据表中发现 Isense 引脚3上的绝对最大电压存在一些差异。 表中显示它不能超过-24至7
但应用说明为-1.1V、二极管应用于将电压钳制在-1.1V 以下。

如果电压远高于-24V、则仍需要在该引脚上使用钳位二极管。


这对我们来说是非常紧迫的

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Phil

    我同意这有点令人困惑、但答案是肯定的-您需要使用二极管。 24V 是指静态情况下的器件击穿和损坏-然而、在动态情况下-控制器处于活动状态-如果 ISENSE 电压变得过负、您可能会得到错误的开关模式、该模式可能会使开关器件过流并损坏开关器件。

    该二极管可保护 ISENSE 引脚免受过多电压的影响、例如 PSU 启动时的浪涌电流造成的电压过高。 如果浪涌限制电路在任何情况下都使电流感应电阻器上产生的电压小于1.1V、则可能不需要二极管。

    如果您需要更多信息、请告诉我

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢