This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:,µA,电池充电器 IC,类似于 BQ25606 μ A、但电池的泄漏电流小于20 μ A 控制接口:独立(可设置)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756671/bq25606-seek-battery-charger-ics-similar-to-bq25606-but-the-leakage-current-of-the-battery-is-less-than-20--a-control-interface-standalone-rc-settable

器件型号:BQ25606
 µA,电池充电器 IC,类似于 BQ25606,、但电池的泄漏电流小于20 μ A 控制接口:独立(可设置的 RC)
与 BQ25606类似
µA 电池的泄漏电流小于20 μ A
控制接口:独立(可设置的 RC)
充电电流:1.3A
控制拓扑:开关模式降压
 µA 20 μ A 电池泄漏电流
电池充电电压:4.2-4.4V
串联电池节数:1.
请推荐符合上述要求的型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、目前我没有合适的独立充电器可供推荐。 请在几个月后再次查看。