This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:升压运行的电感器。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754638/ucc28056-inductor-for-boost-operation

器件型号:UCC28056

尊敬的 TI 团队:

如果我想将 UCC28056 用作直流/直流转换器(仅限升压、无 PFC)、您是否有关于如何设计电感器的建议?

我当前的问题是、我不能完全确定 UCC28056的 CRM/DCM 控制原理是如何 工作的。 我需要找到理想频率、以便确定将最小电压(210VDC)升压至390VDC 输出所需的正确升压电感器。 我遇到的问题是 UCC28056 既可以更改频率、也可以更改导通时间、以便在390VDC 下将输出调节为200W。 我相信 UCC28056 仅将频率调制用于 PFC 目的、 导通时间将发生变化以调节输出功率和电压调节目的。

您能告诉我我的假设是正确的天气吗? 此外、您是否会对 UCC28056的开关频率提出建议 、以便我可以设计和确定应用所需的电感器?

非常感谢。

此致、

勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的一位专家将答复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的关注。 UCC28056被设计为 PFC。 因此、对于正弦输入电压、PFC 将周期平均电流整形为正弦。 UCC28056也可被配置为一个直流输入系统。 对于直流输入、输入电流呈直流形状。

    输入的 TONMAX 为12.9us。 假设120V 峰值线路电压就是这种情况。 对于210V 的输入电压、UCC28056将与 TONMAX4搭配使用(根据数据表的第7页)。 因此、假设系统将处于 CrM 中的满负载状态、然后对于390V 输出、可以计算出运行的开关周期:

    TPER = TONMAX4 *(VOUT)/(VOUT - VIN)

    TPER =~10.4us

    满负载时、GFFx 电平根据(VIN/120)^2进行计算、并在第7页中查找最接近的 GFF 电平。

    希望这对您有所帮助

    概念层面。 UCC28056调制 TON 以为输入提供恒定电阻。 通过在 CrM 和 DCM 之间切换、可根据效率因素实现工作频率。

    VA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您准确而果断的回答。 您告诉我的准时信息正是我所希望的。

    另外、您能否告诉我 UCC28056在什么情况下能够感测 ZCD/CS 引脚上的电流或电压? 在数据表中、您说这两种方法都可以在同一引脚上完成、因为在关断期间、通过 FET 的电流接近零、因此您只需确保晶体管上的电压。 另一方面、在导通期间、FET 上的电压接近于零、并且可以测量电流。 然而、UCC28056如何判断天气、它如何测量电流或电压? 在 UCC28056上用电压阈值电平来感测这两个信号、这意味着电流和电压被检测为 UCC28056的 ZCD/CS -引脚上的电压阈值电平。 是否实现了一个逻辑来告诉 UCC28056在导通期间它会测量电流、在关断期间它会测量电压?

    我期待您的回答。

    您好!

    勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rene、

    您正确-相同的信息会发送到执行电流感应和 ZCD 检测的内部电路。 有一个内部逻辑可知道您是否处于 TON 状态以及电感器电流何时消磁。 根据状态、我们能够重建并消隐相关信号、并对电流感测和 ZCD 做出决策。

    例如、电流感测比较器逻辑仅在 MOSFET 导通时有效(并且一旦消隐时间结束)。 该比较器的输出在每个开关周期的其他子周期中消隐。 同样、ZCD 逻辑在 MOSFET 关断前完全消隐。 此分辨率在数据表第13页所示的波形发生器模块内部完成。

    希望这对您有所帮助
    VA.