This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:大约 V (CSP-CN)阈值与 VCSP 规格间的关系

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755117/tps92691-about-v-csp-csn-threshold-vs-vcsp-spec

器件型号:TPS92691

您好!

您能告诉我 V (CSP-CN)阈值与 VCSP 规格的关系吗?
客户希望了解  VIADJ = 0.14V 时 V (CSP-CN)阈值与 VCSP 的关系。

您是否拥有该图形数据?
或者您知道这种情况的趋势吗?




此致、

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    我们仅描述了2.1V VIADJ 的参数特征。 我们在0.14V 时没有这方面的数据。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安-圣、

    感谢您的响应和支持。
    我理解您的评论"仅描述了2.1V VIADJ 参数的特征"

    我可以再问一个问题吗?
    请告诉我从2.1V 更改为0.14V 时图形的变化趋势
    降低 VIDJ 电压时、请告诉我图形趋势。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    由于我们没有对0.14V 电压下的情况进行表征或测试、因此我们没有该信息或知道您要求的趋势。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安-圣、

    非常感谢您的确认。
    客户希望 调光 以降低 LED 电流。
    因此 、客户需要这些信息。

    让我再问一个问题。
    VIADJ = 0.14V 时是否有 VCS (偏移)变化数据?



    此致、
    Yusuke

    非常感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    在0.14V 的特定输入电压 VIADJ 下、我们没有数据。  一般而言、如果数据 表中不包含该数据、则我们不会为此收集数据。

    谢谢 Tuan