This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:更新 UCD90160A 上的十六进制文件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756018/ucd90160a-updating-the-hex-file-on-ucd90160a

器件型号:UCD90160A

我正在查找有关更新/写入 UCD90160A 上的序列十六进制文件的任何文档

数据表和 UCD90xxx 序列发生器和系统运行状况控制器 PMBusCommandReference 中没有有关更新序列发生器存储器的信息。  

从十六进制文件中、地址范围为8000h 至8FE0h

通过 smbus 命令访问此 addr 范围吗?

执行此操作之前是否需要停止序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hithesh

    我建议使用数据闪存写入脚本文件而不是数据闪存 hexfile。

    数据闪存写入脚本已将十六进制文件转换为可被芯片识别的特定 I2C 命令。 这可以节省大量时间来手动解析和打包十六进制文件。

    随附的是供您参考的文档。

    e2e.ti.com/.../6758.Configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十六进制文件的第一行代表什么?

    它是校验和吗? 如果不是、是否有方法获取十六进制文件的校验和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是否检查数据闪存脚本文件? 这将节省大量时间来解析 hexfile。

    校验和包含在文件中。

    您可以从下面获取 Intel hex 文件的详细格式。 基本上、第一行是没有真实数据的标头。
    en.wikipedia.org/.../Intel_HEX

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    每行末尾都有校验和。

    整个文件是否有校验和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、十六进制文件有两个部分:用户配置和日志。这两个部分分别具有校验和。

    此致

    Yihe