This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:低功耗模式、帮助以获得说明

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756265/ucc28710-low-power-mode-help-for-an-explanation

器件型号:UCC28710

尊敬的 TI:

我们实际上正在设计一个输入为400VAC、输出为15VDC @ 0.5A 的反激式转换器。

我们已经完成了设计、定制变压器、PCB、现在我们正在尝试。

我们已将所有器件设计为100kHz 的开关频率。 遗憾的是、开关频率似乎不稳定、不能超过33kHz。

在数据表中、我发现有这个"低功耗模式"可将开关频率设置为33kHz。 也许我们处于这种模式、但我无法理解 IC 何时会进入这种工作模式、以及如何从这种模式中获取更高的开关频率。

有人可以帮帮我吗?

非常感谢。

Monti Filippo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Monti、

    感谢您关注 UCC28710。
    1 UCC28710使用频率(FM)和峰值电流模式调制来控制占空比。
    a. UCC28710 fmax = 100kHz
    b. UCC28710 F1 = 33kHz
    C. UCC28710 fmin = 3.3kHz
    数据表第14页图16对此进行了详细介绍。 转换器开关频率取决于功率需求、我建议尝试增加负载。 请分享您的设计规格和原理图以进一步了解。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CHENCHEN_5F00_FLYBACK.pdfDearSonal 先生,

    感谢您的快速回复。

    在负载保持恒定的情况下、我们如何提高开关频率? 据我了解、我们是否必须管理电压感应电阻器(控制电压)和电流感应电阻器? 如果是、采用哪种方式(增加/减少 R)?

    您可以找到我们的原理图。

    感谢您的支持。

    此致、

    Monti Filippo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Monti

    开关频率应随着负载增加或输入电压降低而增加。 如果不发生这种情况、则表示存在错误。

    您是如何创建此设计的? 如果您还没有、我建议您使用我们的 Excel 设计计算器来查看此设计的建议组件值 www.ti.com/.../sluc590。 请验证变压器匝数比和电感是否正确。 R9和 R10的用途是什么? 通常、反激式变压器和 FET 之间没有串联电阻器。

    我建议阅读此 TI PSR 反激式调试应用手册、其中包含有关 UCC28710等器件常见问题的信息、并提供 有关如何解决这些问题的建议 www.ti.com/.../slua783.pdf

    此致、
    Eric