This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753869/ucc28700-ucc28700

器件型号:UCC28700

你好  

所示为使用 UCC28700的25W SMPS 设计的数据表 e2e.ti.com/.../UCC28700-smps-design.pdf

在第10页中,在您提到的页面顶部-

"等式6确定 Ton (min)是否超过300ns 的最小 Ton 目标值。 公式7验证了这一点
TDMAG (min)μs 1.1 μ s 的最小 TDMAG 目标。"

1) 1)您如何计算出300ns 的吨目标和1.1us 的 TDMAG (min)目标?

我不明白。 解释我?

谢谢、此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar、

    最小 Ton 时间是电流感应引脚上的前沿消隐时间、最小放电时间是次级整流器导通时间的最小值。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sonal

    感谢您的回复。

    1)但如何计算这些值? 我不明白。

    2) 2)对于任何小型功率 SMPS 设计、这些值是固定的?

    谢谢、此致  

    Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar、

    前沿消隐时间在器件内部设置、以避免对 MOSFET 开通电流尖峰的敏感性、该时间通过查看开通延迟、输出电容放电所需的时间以及该电流尖峰的持续时间来确定。 这是一个 IC 参数、无论应用如何、都是相同的。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在使用 UCC28700的25W SMPS 设计数据表中,您在第12页中提到,您直接采用了从零件号获得的匝数比。  

    1) 1)您是否会详细说明如何计算每个输出上的匝数比和匝数?

    IAM 连接 datasheete2e.ti.com/.../8468.UCC28700-smps-design.pdf

    并提及该设计中的辅助电源是什么?

    2) MΩ 数据表、在第 NO:13页、VDD 引脚上的4.2.7电容、"在启动电阻(RSTR)为3 μ A 且所需启动时间(dtCVDD)为5s 的情况下、使用计算 CVDD

    方程式19。" 无论采用何种设计,启动电阻和启动时间都是相同的?  

    3) 3)您如何计算 NAS 辅助与辅助绕组匝数比(例如,1),以及您在计算相同匝数比时考虑了哪一个辅助绕组?

    谢谢、此致

    Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajashekar

    匝数比取决于所需的输出电压。 有关建议值、请参阅数据表 www.ti.com/.../ucc28700.pdf 第20页的公式22。 我们还有一个 Excel 设计计算器 www.ti.com/.../sluc408 、您可以使用它通过不同的电路参数快速确定最佳匝数比。

    对于您所附的 TIDA-00706测试报告、标题中的辅助电源是指其设计用于的目标应用。 此参考设计为辅助电源、为功率更高的服务器、电信和工业电源提供偏置电源。

    TIDA-00706的启动时间仅适用于最小输入电压高于120V (系统规格中规定)的情况。 如果更改了任何操作参数、您将需要修改这些值以满足您可能具有的任何启动要求。

    对于多路输出反激、建议计算所需输出电压的匝数比。 以下培训视频详细介绍了如何设计多输出反激 式 training.ti.com/multiple-output-flybacks-how-improve-cross-regulation

    此致、
    Eric