This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:变压器的点约定

Guru**** 2592080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753674/ucc28700-q1-dot-convention-on-transformer

器件型号:UCC28700-Q1

您好!

我将 UCC28700-Q1用于直流/直流转换器。  在数据表(第17页)的典型应用电路中、变压器的初级侧和辅助侧是异相的(根据点惯例)、但在附加设计中(即使在 WebBench 设计中也是如此)、它们是同相的。

那么、辅助设备的状态应该是什么?

以及在绕组开始和结束、方向等方面构建具有异相输出的变压器时应采取哪些预防措施  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshal、您好!

    次级绕组和辅助绕组可被视为两个输出绕组、对于反激式拓扑、初级绕组应与两个输出绕组异相。
    随附的是我们发布的应用手册、其中介绍了为了提高效率和 EMI 而需要考虑的变压器注意事项。
    www.ti.com/.../slup338.pdf

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果辅助绕组是输出绕组、那么根据典型应用电路、初级侧和辅助侧接地(即辅助绕组、RS2、CVDD、RCBC、IC GND 和 RCS 上的接地)背后的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshal

    术语"反激式变压器"有点用词不当、因为它实际上是耦合电感器。 变压器和耦合电感器之间的主要区别在于、耦合电感器可以存储能量、而变压器不能存储能量。 两者之间的另一个区别是、原理图上输入和输出绕组之间的点极性反相。 所有输出绕组都具有相同的极性、因为它们同时提供功率、而不管它们相对于哪个接地端进行连接。 每个绕组作为基准连接的接地不需要相同、只要电流在每个输出的两个绕组之间流动有一条路径、就可以正常工作。

    如果您有兴趣了解有关反激式变压器设计的更多信息、请参阅 TI/Unitrode 磁性设计手册 www.ti.com/.../slup132.pdf 的第5节(第48页) 、详细了解基础知识。 我还建议查看 我们的反激式基础知识培训材料、该材料可在 www.ti.com/.../support-training.html 上找到 、以帮助澄清操作过程中的任何困惑。

    此致、
    Eric