This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:PMP20122 REV B 非隔离式交流/直流无法启动/无输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753858/ucc28710-pmp20122-rev-b-non-isolated-ac-dc-fail-to-start-no-output

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:PMP20122

您好!

我们正在使用 PMP20122 REV B 中描述的电路。这是用于12V 500mA 输出的非隔离式通用输入交流/直流转换器。 填充组件后、我们将获得仅0.45V 的输出电压。 此外、Vs 引脚上的电压仅为0.29V。 我们根据 BOM 使用了精确的组件值。 只有我们将输出电感 器 SLF12575T-470M2R7-PF (47uH)更改为 SRR1260-470M (47uH)。  

请建议补救/解决方案。

此致、

Vishwesh Limaye

Vihan Automations

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwesh、

    请您分享您的输入条件。 为了更好地理解、请分享 VDD、DRV、VS 波形。

    如果输出电压仅为0.45V、则我怀疑控制器甚至没有开启、因为 VDD 是从输出轨馈电的。 一种方法是从电路上断开 VDD 电源并提供20V 的外部直流电压、这应该会打开控制器、您的设计应该开始产生输出电压。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishwesh

    由于未回复我们的后续问题、此主题将关闭。 当您回答问题时、它将重新打开。

    此致、
    Eric