This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习周期失败、VOK 从不清除、Ra_falg=0555、Lstastus=0x05。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756127/bq40z80-learning-cycle-failed-vok-never-clear-ra_falg-0555-lstastus-0x05

器件型号:BQ40Z80

e2e.ti.com/.../AUTO-export-12.13.zipe2e.ti.com/.../7282.GPCPackaged_2D00_report.zip

有人可以帮助我吗?

我用 BQ40z80完成了很多失败的学习周期。  最后 一步后、用 C/5率将电池放电至空、并放松超过5小时、VOK 永远不会清除、RA_FLAG =0555、Lstastus=0x05。  

1. 我的电池类型是 Toshiba 20Ah SCiB,我使用化学 ID 0700,是否正确? 我使用 GPC 工具 生成  化学 ID、但 GPC 工具报告的化学 ID 为 Id=0701、此 ID 用于 Toshiba 30Ah SCiB。化学 ID =0701的 RA 表价比我通过化学 ID =0700获得的值太大、因此我认为 GPC 建议使用 ID =0701 工具 不正确。 我是否应该在 ID=0701的情况下执行学习周期?

2.我按照下面的步骤执行学习周期,并在步骤9失败时停止学习。 请参阅随附的我的日志数据。
步骤1:使用 正确的化学 ID、正确的数据闪存进行编程。
步骤2:校准电池组。
步骤3:使用 C/5将电池组放电至空(电压低至 TERM)。
步骤4:等待5小时。
步骤5:IT STATUS()寄存器中的[VOK]和[RDIS]位清零,GaugingStatus[RESET]标志被置位。
步骤6:将电池组充满 C/2、直到达到锥形电流并设置 FC 位。
步骤7:让它放松2小时。(更新状态 05)
步骤8:使用 C/5将电池组放电至端电压。
步骤9:让它在 学习周期中放松12小时。(更新状态05、VOK 未清除)。

在执行步骤8时、我发现 RA 表值已更新、RA_FLAG 格式已更改 FF55→5555 →0555。在步骤9之后、更新状态= 05、VOK 未清除。

3 、学习周期获取的 Qmax 为23Ah、 电池数据表中的容量为20Ah。 闪存中的设计容量 I 程序应为20Ah 或23Ah?

scal fatcor=10、Pack type=4S1P(4节  串联电池)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法告诉您 SCiB 单元的 chem ID 是否正确。 如果 GPC 工具建议 ID 为701、请使用该 ID。 在学习周期中、电阻将更新为适用于电池的电阻。 我还注意到另一件事、即您的化学 ID 误差大于6%、并且工具发出警告、表明快递可能需要进行特征评定。 请使用 ID 701重新测试、然后查看是否成功。 您的最终应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此4S 电池组用于 AGV、选择的 SCib 电池 I 用于5C (100A)快速充电。 但学习周期从未通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道为什么 VOK 永远不会清除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOK 仅在满足 dV/dt 条件时清除。 在您的案例中、我怀疑在放松期间没有得到满足。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静置时间 超过 48 小时、电流=0mA、电芯电压没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将会设置[RESPON]标志、指示发生了有效的 OCV 读数。这意味着满足 dV/dt < 4uV/s 条件。