This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:针对"bq27530G1"芯片的编程过程自动化。

Guru**** 2638535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756533/ev2400-automation-of-the-programming-procedure-for-bq27530g1-chip

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我将 EV2400与工具"Battery Management Studio (bqStudio)"配合使用、通过 I2C 对"bq27530G1"芯片进行编程。
一切都很好、但现在我需要尽可能地自动执行芯片的编程过程、从而避免操作人员的干预。
也就是说、我想创建自己的软件(在 LabVIEW 中)、使芯片编程(即将.srec 文件写入芯片)完全自动、而无需操作员打开"Battery Management Studio (bqStudio)"等
我搜索了文档、但我没有找到与此相关的信息、因此我想问是否可以这样做以及如何操作。

是否可以从命令行调用"Battery Management Studio (bqStudio)"?
或使用“Acivex”? 还是以其他方式?
是否可以使用其他一些工具?
更多建议?
在哪里可以找到文档?  
非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以开发自己的工具。 它仅使用标准 i2c 命令。 但是、您的 uC 必须控制总线、因为监测计仅是从器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    但我认为、直接发送 I2C 命令的工具的实现并不是很简单(至少对我来说)、并且需要很长的实现时间。