请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54122 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我已经下载了 TINA 仿真参考设计、它工作正常。 但是、当我移除将内部 PLL 设置为1MHz 的 R3 (180k)并将 RT_CLK 引脚连接到电压发生器(3.3V、1MHz、50%占空比)时、直流/直流和 LDO 输出接近0V。 我该怎么做? 或者、TPS54122模型是否不完整?
此致、
Mariusz