This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CR2032电池-正在寻找可提供3伏@ 100 mA 最大负载的降压+升压稳压器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756581/cr2032-battery---looking-for-buck-boost-regulator-to-deliver-3-volts-100-ma-load-max

主题中讨论的其他器件:TPS63050

大家好、

我正在寻找一个稳压器、将其放置在 CR2032电池和负载之间。

会不时地消耗100mA 的短脉冲。

当电池电压大于3V 时、稳压器应在降压模式下工作;当电池电压降至3V 以下时、稳压器应在100mA 突发期间在升压模式下工作。

感谢您的任何帮助、

Enrico Migliore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    您是否希望从稳压器获得3V 的输出电压? 请查看 TPS63050。 我认为这是该应用的正确组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    完美、谢谢。

    这是我要寻找的稳压器。

    "...降压或升压、可在降压和升压模式之间无缝转换..."

    Enrico Migliore