This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:请帮助确认 CSS 的值是否可以设置为47nF 或更高?

Guru**** 2516310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756945/tps65266-please-help-confim-whether-the-value-of-css-can-be-set-to-47nf-or-above

器件型号:TPS65266

尊敬的先生:

     在我们的设计中、将所有三个 Vin 联系在一起、但我们需要确保 Vout2延迟超过 Vout1和 Vout3的3ms、因此我们计划通过更改 CSS 来实现、因此我们将 CSS1和 CSS3设置为10nF、 CSS2至47nF、请帮助更好地完成这一设计、对不对?  

     如果将 CSS 设置为或高于47nF、是否存在任何风险? 因为我们在规格中找不到该信息。  

     非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CSS 值没有限制、因此您可以在应用程序中使用47nF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢~