This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:斜升峰值振幅是否设置为2V?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756841/ucc28251-can-the-ramp-peak-amplitude-set-at-2v

器件型号:UCC28251

尊敬的 TI 工程师:

斜升峰值振幅是否设置为2V?

最好的雷加尔

哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、
    是的、您可以将斜坡峰值振幅设置为2V。
    此致
    John