This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:偏置反激;PFC 之前还是之后?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756894/ucc28019a-bias-flyback-before-pfc-or-after

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28722

尊敬的所有人:

我已经完成了 UCC28019A 的测试。

我向 PFC 控制器提供了一个外部偏置。

现在我想在中添加偏置反激(UCC28722 PSR 反激)。

我有疑问:

将反激式器件放置在 PFC 之后或之前是否正确/更好?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、
    正常的系统要求是设计具有宽输入电压范围的反激式器件、使其在整流交流线路的最小值到 PFC 总线电压的设定点范围内运行。
    如果您可以将反激式器件连接到 PFC 输出、则反激式器件将启动并向 PFC 控制器提供偏置电压。
    PFC 升压电感器两端的旁路二极管将为反激式器件提供输入电压。
    然后、PFC 启动并向反激式器件提供高电压。
    此方法可确保无缝电源启动序列。

    此致
    John