This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:此器件允许24V 直流电源

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756348/tlc5973-24vdc-power-for-this-device-allowed

器件型号:TLC5973

关于此器件、Vled 可使用的最大电压为21V。 也可以使用24V 电压、因为这是一种常见的"标准"电压。

如果不建议这样做、如何将此器件与24V 供电系统配合使用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    LED 电源电压不应高于数据表建议的最大值。

    但您可以在通道输出引脚和 LED 之间连接 NFET、并提供 Vcc 作为栅极信号。 您可以参考 :http://www.ti.com/lit/an/slva280/slva280.pdf

    如果您有更多顾虑、请告诉我。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。 应该知道这个解决方案…

    之前有人问过、但是否有关于 EasySet 协议的更多信息? 我了解数据表信息、但代码示例会更好。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    有关 EasySet 的信息全部包含在数据表中、应该足以进行编程。 我们现在没有示例代码、如果您在未来的开发中遇到问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    感谢您的快速回复。 我同意数据表中提供了足够的信息。 大家都知道、一个很好的例子就是让您更快地前进、这就是全部。

    您可以关闭此主题 SIR。 我看不出如何做到这一点。

    此致、

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Dirk!