This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:如何将两个 TPS40140替换为两个 TPS40322以获得精确的四通道电流源?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322, TPS40140, TPS40090, LM5119, LMC555, LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755376/tps40322-how-can-i-replace-two-tps40140-by-two-tps40322-to-get-an-accurate-four-channel-current-source

器件型号:TPS40322
主题中讨论的其他器件: TPS40140TPS40090LM5119LMC555LM5143-Q1LM5143

你(们)好。

我在四通道设计中使用 TPS40140作为激光电源。 ESP 具有出色的电流共享、42V 宽输入电压范围和多通道功能。 现在、它的 NRND 和替代器件是 TPS40322。  可能很糟糕,但也是 一个改进的机会...

我需要的特殊功能(根据 TPS40322):

转换为电流源:好的

四通道设计: 原则上是的、  以下问题基于四通道设计

频率同步:正常

调节/误差放大器:手动只能停用一个控制器的通道2的 EA、这将导致一个具有两个并联稳压电路的系统。 不适合脉冲应用。 是否可以关闭一个 PWM 控制器的两个 EA 并通过主通道的 COMP 驱动它们?

输出电压(电流):其他控制器可通过其软启动引脚(第二个同相 EA 输入)进行调整。 在这里、我看到了一个"启动测试程序"来首先检查内部级、如何使用 SS 引脚作为输出控制?  

死区时间控制/更高的输出电压:对于更高的输出电压、我将使用外部栅极驱动器。 根据内部交叉传导控制、应使用什么输出来驱动外部栅极驱动器(以防止额外的死区时间)?

提前感谢您的帮助、我可以并且将使用评估板进行一些仿真和测试、但它确实非常重要。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TPS40322不可堆叠。 这意味着您不能将2xTPS40322用于四相设计。

    您能否告知我们您的应用中的 Vin、Vout、Iout、以便我们提出其他器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的快速回复!

    输出规格为:Iout 从<1A...50A 开始;  Vout:3V...20V  第一步、 输入电压  24V...26V。 下一步是从3V 到65V @ Iout=1A...的 Vout。 50A、 按功率< 2kW 进行缩放。

     一个非常重要的目标规格是纹波电流小于0.1%、这就是 电流共享非常重要的原因。 40140具有出色的纹波、描述非常透明。 对于更高的电压、我已经检查了 TPS40090。 但其电流共享似乎不如40140好。 我也没有关于电流感测校正功能和增益的信息。

    @更高的电压是进入 CS 输入的 CM 电压范围的电阻器偏差、这也会使差分电压衰减、并且总的来说、纹波大于40140。  但总的来说、40090还不错、我只需要一些"内幕信息"来分别优化绩效、以了解技术限制。

    总结一下:  我需要:

    -多通道以减少纹波

    -电流源属性意味着输出容量更小

    -控制输入以设置输出电流、这是通过操作 EA 的 REF 实现的最佳方法

    -出色的电流共享

    如果你有一些想法,你会非常受欢迎的…

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您能看一下 LM5119吗? 两个 LM5119可用于四相。

    对于以下应用、Vin 电压范围是多少?
    输出电压为3V ...65V @ Iout=1A…… 50A、按功率< 2kW 进行缩放。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    谢谢。

    LM5119看起来不错。

    根据外部电流设置: 手册中显示   LM5119将 FB 引脚调节至 SS 引脚电压或内部0.8V、以较低者为准。  这意味着我可以通过 SS 输入控制输出。  这是正确的还是我监督什么?

     °四通道设计:我需要两个外部时钟、一个从另一个90 μ s 移位、以同步系统、 对吧?

    其他一切看起来都很好,电流感测必须经过测试,48伏输出电压作为起始电压是可以的…

     周末愉快

    弗兰克

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我没有尝试使用 SS 引脚来控制输出电流或电压。 调整输出的典型方法是通过电阻器向 FB 引脚施加电压。  

    对于四相、您需要两个具有180度相移的外部时钟。 两个时钟信号的占空比均为50%。  

    LMC555+逆变器可以生成所需的两个时钟信号。  

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我已经检查了第三个机会、即 LM5143-Q1。 该器件具有我所需的所有特性、包括第一个视图、交错、电流共享、高输出电压以及调整输出的方法(通过反馈偏移或 SS 操作)。 如果它在宽输出电压范围内保持稳定、则必须检查输出电流。

    首先、我修改了相应评估板的 PSpice 模型。 在5V 固定输出电压下工作正常、但如果我将反馈更改为电阻分压器、则不工作。 仿真过程中的问题是 LO2保持接地、SS 达到0.6V 后、输出中断。   这些参数由 LM5143控制器设计工具计算得出。 这是否是模型的问题? 这很重要、因为在开始实际工作之前、我逐步开发模型电路到电流源。

    提前感谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank

    抱歉、我不支持 LM5143-Q1。
    您能否提交标题为 LM5143-Q1的新帖子?
    其他 TI 员工将为您提供支持。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    到目前为止、谢谢。。

    弗兰克