This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895无需使用 I2C 即可直接通过外设电阻设置充电电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756837/bq25895-bq25895-can-the-charging-current-be-set-directly-through-the-peripheral-resistance-without-using-i2c

器件型号:BQ25895

bq25895可以在没有 I2C 的情况下设置电流

充电电流能否直接通过外设电阻设置而不使用 I2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、没有硬件引脚可对充电电流值进行编程。

    BQ25895具有默认充电电流值、即2.048A。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不使用 I2C、则无法将电流设置为默认值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未使用 I2C、则电流将为默认值。
    谢谢