This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569:无法使 LED 亮起

Guru**** 2535000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755793/lp5569-lp5569-unable-to-glow-leds

器件型号:LP5569

尊敬的 Kenneth:

关于我们在下面的早期通信、

/----------------- 较早的通信开始---------------------------------------------

您好、Ganesh、

请查找愚蠢的代码以供参考。

7563.0904 lp5569_i2c_master_w_multibyte-master_code_MSP_EXP432P401R.zip

我们提供了有关如何使用 LP5569 编程引擎的应用手册:

如果您仍有疑问、请告诉我。

如果这可以解决您的问题、请单击"解决"。

谢谢。

此致、

Kenneth

/----------------- 较早的通信结束---------------------------------------------

我尝试使用中提供的代码在 Microsoft Visual Studio C/C++中开发用于使 LED 发光的应用程序

7563.0904 lp5569_i2c_master_w_multibyte-master_code_MSP_EXP432P401R.zip

但是、我面临以下变量的未定义引用、请允许我在哪里获取该变量。

CS_ACLK 0x00  
CS_CTL1_DIVS_0 0  
CS_LFXTCLK_SELECT 0  
EUSCI_B_CTLW0_TR 0  
EUSCI_B_CTLW0_ssel_SMCLK 0  
EUSCI_B_CTLW1_ASTP_0   
EUSCI_B_CTLW0_TXSTP 0  
EUSCI_B_IE_NACKIE 0  

此外、我 还需要 与 Microsoft Visual Studio C/C++兼容的 msp432p4xx_driverlib 库

请在这方面帮助我。

此致、

Ganesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我们在 CCS 上开发这个基础?

    您是否使用 CCS 打开它? 如果不是、您可以从 TI.com 安装它、然后您应该有库。

    请告诉我它是否能解决您的问题。

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth:

    感谢您的回复。

    我们已经安装了 CCS 并尝试从那里构建解决方案、但我们看到下面的错误、无法继续构建应用程序。 随附了 CCS 窗口中的错误日志和错误屏幕截图。

    正在等待您的回复。 此外、如果您有任何直接联系号码/邮件 ID、这将有助于我们更好地沟通、
    因为我们的运行时间很短。 希望您了解我们的紧迫性。

    此致、
    Ganesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉!! 缺少附件。

    e2e.ti.com/.../Error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ganesh、

    请首先从以下链接安装以下 SDK:

    如果您仍有疑问、请向我发送电子邮件(kenneth-du@ti.com)并单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth