This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:如何保留电容器?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756057/bq27542-g1-how-to-reserve-the-capacitor

器件型号:BQ27542-G1

主席先生,你好;
  我们希望在不改变 SOC 流和最小电压的情况下保留电容器、

是否只需要更改数据存储器的"电量监测计"页面中的寄存器"保留容量 mAh "?

是否还有其他寄存器需要更改?

如何更改?

如何检查更改是否正常?

更改寄存器后需要学习什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 FCC 中减去保留电容器并保留。 如果设置了该值、则 SOC 将在 FCC-RES 电容处报告0。您无需更改或再次执行学习周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

       如何设置保留上限?

    我应该将哪个寄存器更改为?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道如何设置上限?
    我应该将 BQ27542-G1的哪个寄存器更改为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生:
    我找到了设置保留上限的地方。
    谢谢!