This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:BQ24259充电电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756835/bq24259-bq24259-charge-current

器件型号:BQ24259

您好;

我的客户用 BQ24259给手机充电,但现在充电电流有问题。

,表中显示了充电曲线、他将充电电流设置为1.2A μ A、但实际上1.2A 仅持续一分钟、其余时间无法保持1.2a 的 CC 模式。

我如何向 customere2e.ti.com/.../_455135752800_1_2900_.xlsx 解释这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试数据。 您的预充电器到快速充电器电池电压值也很奇怪。 它应该是3V。

    那么、您是否还可以提供电路进行检查? 下面我有一些问题要问您。

    1、什么是输入电流限制设置?

    2.输入电源的额定值是多少? 是否可以按 VINDPM 然后尝试调节充电电流?

    3.电池充电期间是否有任何系统负载?

    4.您能否测量实际是充电器电池电压测量点的 BQ24259引脚13/14?

    谢谢