This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:将 TPS40322EVM-074修改为5V/45A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40322EVM-074, TPS40322, PMP20516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755019/tps40322-tps40322evm-074-modify-to-5v-45a

器件型号:TPS40322
主题中讨论的其它部件:、 PMP20516

尊敬的所有人

请帮我,我需要知道 如何将  TPS40322EVM-074修改为 5V/45A 。

贝斯特塞

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、

    对于5V/45A、需要修改电感器和补偿。

    我建议在下面的链接中使用 Webench 来获得电感值和补偿值。

    http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=tps40322#linkId=1&src=top

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价

    非常感谢您提供的信息,在我 开始在  WebBench 中进行设计后 ,最大电流限制为20A/输出 ,之后显示 WebBench:Hmm 我们找到 了 TPS40322 ,但该工具不支持它  。

    贝斯特塞

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prarinya、

    是否要将 TPS40322 EVM 修改为5V/45A 并进行一些测试、或者您正在为新设计设计设计设计原理图?
    如果是后者、我可以在 EVM 原理图上标记更改。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    客户需要测试 参考 设计 PMP20516  (5V/45A),但客户已经 拥有 TPS40322EVM-074   (1.2V/30A)的 EVM  ,我需要知道 如何修改?

     

     

     

    贝斯特塞

     

     

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、  

    TPS40322EVM 上的功率级对于5V/45A 应用而言太小。

    如果客户确实想修改 EVM 并进行一些测试、我建议遵循  PMP20516 原理图、并在较低电流时更改电感器、输出电容器、补偿值和测试。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱


    非常感谢您提供的信息。


    贝斯特塞

    Prarinya