This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915全新保护级别评估

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754110/bq77915-bq77915-new-protection-level-evaluation

器件型号:BQ77915

各位专家,您好:

           

 我的客户有2个新的电动自行车项目想要使用 bq77915、但目前 bq77915保护级别无法实现他们的目标。

 您能帮您检查我们能否实现他们的目标吗?

 -。 X 部分仅遵循数据表当前规格,无需更改。

-。 客户通常使用3m/5m/10m 感测

-。 目前这些项目尚未启动,如果 TI 能够满足客户的要求,请在开发新 IC 之前向我分享我将与客户讨论的规格。

  客户要求:

OV

uV

OCD 1.

OCD 2.

SCD

OCC

P/N

阈值(mV)

延迟时间

Hyst (mV)

阈值(mV)

延迟时间

Hyst (mV)

加载删除恢复

阈值(mV)

延迟时间(ms)

阈值(mV)

延迟时间(ms)

阈值(mV)

延迟时间(ms)

阈值(mV)

bq77915

4380

X

X

26600

X

X

X

>10A

>1S

>OCD1

X

120A

X

>1950mA

bq77915

4380

X

X

26600

X

X

X

>20A

>1S

>OCD1

X

350~560A

X

>8300mA

项目信息

项目

字符串

容量

 

电动自行车

7S1P

1950mAh

电动自行车

7S1P

8300mAh

试运行日期:2019/11月

MP:2020/APL

Fcst:5K/月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,专家:
    是否有人支持这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    很抱歉耽误你的时间。 您是否有可以在本案例中使用的本地 TI 销售?
    这需要进行自定义旋转。

    谢谢、此致、

    桑迪