This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:兼容电池平衡 Vstart 磷酸铁锂电池

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756450/bq77915-cell-balance-vstart-lifepo4-compatibility

器件型号:BQ77915

注意到 BQ77915支持3.5V 或3.8V 电池平衡的 Vstart、如何将 IC 设置为使用3.5V 以实现 LiFePO4兼容性。

这是否需要特殊订购的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、它需要一个特殊订购的器件。 这是我们的积压工作、但尚未投入生产。 当3.5V 被释放时、您将在 DS 上看到它。

    -桑迪