This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频建议?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756780/audio-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPA3111D1-Q1

你(们)好

音频输出、请帮助推荐音频功率放大器芯片、主要功能如下:            

系统为24V 系统、VBAT 的范围为16-36V。            

2.钟形型号为4欧姆、3W。            

3.功率放大器的输出引脚需要 VBAT 和 GND 短路保护。 (进行短路保护实验时、VBAT 的电压小于30V)            

一些客户使用 LM48100Q 时、BTW 也可以为 VBAT 和 GND (12V 系统)实现短路保护。 此芯片不应具有此功能。

是否通过外部电路进行了试验? 您有解决方案吗?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    那么、这是一个汽车应用、对吧? 我认为 TPA3111D1-Q1是一个很好的候选器件。 请注意、建议的最大 PVCC 电压为26V。
    此致、
    郑少文