This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:有关菊花链的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756724/bq76pl455a-q1-question-about-daisy-chain

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

尊敬的 TI 专家:

我现在将6个 BQ76PL455A 用于 96S BMS 项目~

现在、我遇到了一个问题、需要您的建议:

 当它们为高电压(加电),它们将是帧 压降 现象~

就软件而言、它只需等待一段时间、数据不完整。 它由应接收的字节数~~来判断

我想知道他们的任何事情需要考虑?我是否需要在菊花链下连接 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    我不完全了解问题、您能否提供有关器件状态的更多详细信息-包括您是否在任何器件上读取了任何故障(以及它们是什么故障)、您正在使用什么软件/正在执行什么操作、 并检查 RX/TX 线是否根据您的命令运行?

    此致、

    泰勒