This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:UCC21521高侧栅极导通时间过长

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756147/ucc21521-ucc21521-high-side-gate-turn-on-time-too-long

器件型号:UCC21521

尊敬的团队:

我的客户正在测试 UCC21521 (PSPICE 和板)。 对于 VDDA 电路上的 UVLO、他们注意到该器件需要52-56us、直到在触发高侧 UVLO 阈值(13.5V)后高侧栅极可以打开为止。 不可原谅的是、在此期间、变压器仅接收低侧脉冲、因此会饱和。 Andy 的想法/想法?

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    这是预期的延迟时间。

    在这种情况下、最好不要在芯片启动且稳定之前应用 PWM。 他们是否在其他地方可以使用某种电源正常信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    n`t 器通过自举为高侧供电-因此高侧的电源电压没有 PWM。 你有什么想法?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是否可以在启动时提供单个短路低侧脉冲? 根据自举电阻器和自举电容器的值、自举电源的充电时间基本上将遵循标准 RC 电路的预期指数行为:

    VDDA = VDDB *(1 - e ^(-t/RBOOTCBOOT))

    因此、应设置自举电阻器和电容器值、以便在启动时产生短的低侧脉冲、从而使自举电容器的充电电压高于所需的 UVLO 阈值、 具有足够的备用电荷、以确保高侧电路的静态电流在超过 UVLO 上升阈值后不会将电源电压降至 UVLO 下降阈值以下约100µs μ s:

    1.8mA * 100µs = 180nC、 ΔV = ΔQ μ A/CBOOT

    例如、对于12V 电源、1µF Ω 自举电容器和2.2Ω Ω 电阻器:要在最大9.2V 阈值上安全交叉、请求解指数方程中的 t、以找到大约600ns 的脉宽。 100µs 600ns 的充电时间和1 μ s 的延迟时间、可预计静态电流压降最大值约为180mV。

    我建议脉冲宽度约为计算的持续时间的1.5到2倍、以考虑静态电流、自举电容与施加的电压和工作温度、自举二极管压降和自举环路电感的变化。 当电源电压由于指数充电行为而接近 UVLO 阈值时、需要提高脉宽的裕度。

    此致、