This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756415/lm2776-lm2776

器件型号:LM2776

您好!

我遵循了 LM2776数据表的典型应用、制作了一个用于获取反相电压的芯片。 但是、首先、当我连接+3.3V 输入时、输出为-1V。之后、当我用+3.3V 重新连接输入时、输出显示大约200mV (接近0)。 然后、我检查了芯片的每个部分。 引脚2和5短接。 这意味着电容器的一侧已接地。

从数据表的图19中可以看出、这是因为 S2已闭合。 但我不能做任何事情来解决它。 请告诉我、当我的输入为(+3.3V)时、如何获得正确的输出(-3.3V)?

我的电容器是:1uF 和2.2uF 表面贴装陶瓷电容器(X7R)

附件是我的布局。

期待您的回答、

最棒的

吉超凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jichao,

    对于 LM2776等任何开关电源、试验电路板中的阻抗太大、无法使用它来评估 IC。 请订购 EVM 或将电容器焊接到小型红色电路板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris! 我将电容器从绿色芯片移到小型红色芯片、它工作正常!