This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:电池检测误差放大器;启动新的充电周期

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755832/bq24166-battery-detection-error-initiating-new-charge-cycle

器件型号:BQ24166

我们在一个小型电路板上实施了 BQ24166、该电路板仅用于为储藏中现成的电池充电。  CE\引脚直接接地。

当向输入引脚(5V)供电且未连接电池时、PG\线路按预期被拉至低电平。  但是、CHG\线路也被拉至低电平、这表示充电周期已开始。  未连接电池时、CHG\的状态是否正确?  我希望电池检测算法在充电周期开始之前确认电池是否存在。

所有充电阶段都能正常工作(调节、恒定电流和恒定电压)。  当充电周期完成时、CHG\会按预期进入高阻抗状态。  但是、当移除电池(IN 引脚上的电源保持连接状态)并连接新电池时、CHG\线路不会被拉低。  电池肯定会开始充电。  数据表指示"仅在 VSUPPLY POR 或移除和更换电池时才会启动新的充电周期。"   数据表的另一部分指出:"在新的充电周期中、CHG\输出变为低电平、以指示正在进行新的充电周期、或者由于 TS 引脚故障或热保护电路而暂停充电。  通过拆卸和更换电池或切换输入电源来启动新的充电周期。"

移除和更换电池时、CHG\线路是否应达到高阻抗?  我是否误读了规范?   

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我将具有与第11页的数据表图6和7类似的预期运行、其中/CHG 在重新插入电池时变为低电平。 移除电池后、您是否看到电池检测波形? 移除电池后 TS 引脚的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我没有看到电池检测波形。

    拆下电池后、TS 电压为3.44V。  这高于 VCOLD (第20页上的0.6 * VDRV)。  这会造成问题吗?

    请注意、插入电池时的 TS 电压为2.5V。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    根据数据表表表4、/CHG 仅在第一个充电周期以及 TS 故障时变为低电平。 在移除电池时、如果在 TS 为冷故障变为高电平之前电池电压达到调节(4.2V)、则您将看到电池检测波形。 如果检测到电池、充电器随后会意识到已连接不同的电池、并且/CHG 指示器会复位以实现新的充电周期。 因此、您可能需要在 TS 引脚与接地之间添加一个(0.1uF-1uF)小电容器、以便在移除电池时使 V (TS)从上升过快延迟。 否则会发生 TS 故障、电池检测无法启动。 此外、BAT 上超过33uF 将会使电池检测算法失败。 请注意、如果输入电流限制设置为100mA、则 USB 引脚上会禁用端接和电池检测。

    数据表错误地指出/CE 切换会重置/CHG 指示器。 仅移除和更换输入电源或电池(假设发生电池检测)会复位/CHG 指示器以报告新的充电周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    我们尝试根据您的建议在 TS 与地面之间放置一个1uF 电容器。 没有改善。 实际上、如果逻辑正常工作、我们肯定不会触发冷故障、因为/CHG 线路在充电周期完成且电池更换后保持高电平。 数据表第24页指出、由于 TS 故障、/CHG 应变为低电平。

    对于您的其他点、BAT 线路上只有1uF (加上微小的寄生效应)。 USB 充电电流设置为1.5A (IUSB 引脚上的010二进制)、因此不应禁用终端或电池检测。

    根据电池检测理论、我们似乎在正确的路径上、但我在电路中看不到会禁用电池检测的任何东西。 我相信我在前面提到过、除非移除电池、否则数据表中的说明/CHG 在充电终止之前保持低电平。 当我们运行一个新的充电周期时、/CHG 为低电平、即使在电池被取出后也保持低电平。 这也指向电池检测被禁用。

    -Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    仅当首先发生 TS 故障或 USB 上的输入电流限制设置为100mA 时、才会禁用电池检测。 在移除电池时、如果 V (TS)在一个电池检测周期在250ms 内完成之前达到故障阈值、则电池检测将不会开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我刚刚在工作台上进行了测试、发现如果新的充电周期终止、意味着/CHG 从低电平变为高阻态、然后您将电池放电进行再充电周期并输入 TS 故障、/CHG 保持高阻态。 对于/CHG 指示器、TS 故障的优先级低于 NEW 与再充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、Jeff。 我们似乎需要实施一个过程、以便在更换电池时对电路板进行循环供电。 这就是我们将采取的方法、我们已经证明它是有效的。