This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:MR 信号线路出现问题、导致不必要的复位

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756506/tps3705-issue-with-mr-signal-line-causing-unwanted-resets

器件型号:TPS3705

大家好、我在系统 ESD 测试期间观察到了 MR 信号中的噪声(ESD 应用于采用 TPS3705进行复位的设备)。 由于电源轨中引入的噪声、我可以看到该 IC 导致系统复位。 我确实观察到、如果我在连接示波器引脚时只敲击/MR 引脚、IC 就会复位。 为什么会出现此问题? 这是否是/MR 引脚灵敏度问题?

/MR 信号是否有时序要求?

我计划在/MR 引脚附近放置一个旁路电容器。 它是否会导致与复位相关的任何时序问题? 建议使用什么值?

我在 IC 数据表中看不到与此相关的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeril、

    如果/MR 变为逻辑低电平(0.3 x VDD 或更低)的时间超过100ns、则/RESET 应触发为低电平有效。 您能否使用 VDD、/MR 和/RESET 引脚提供示波器捕获? 请将范围捕获发送至 michaeldesando@ti.com

    /MR 也通过14k Ω 上拉电阻器在内部上拉至 VDD、因此如果 VDD 遇到明显的噪声、这也可能导致/MR 导致复位。


    Michael