This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3991TL-1.2EV:EN 引脚、(Vin + 3)<6.5V -最大电压是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756540/lp3991tl-1-2ev-en-pin-vin-3-6-5v---what-is-the-maximum-voltage

器件型号:LP3991TL-1.2EV

您好!

我将在 FPGA 电源设计中使用 LP3991TL-1.2。 该器件由1.8V 电源供电

我将 TIDC883用作参考设计、用于8W Xilinx FPGA 电源解决方案。

LP3991TL-1.2具有由 LM3880电源序列发生器驱动的使能引脚、该序列发生器由5V 驱动、具有5V 上拉电阻。

当器件由1.8V 供电时、将 EN 引脚安全地置于5.0V 状态是否安全? 如果不是、这意味着 TI 参考设计出错?

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stomp、

    最大额定 EN 引脚电压为 Vin + 0.3V 或6.5V、以较小者为准。 如果输入电压仅为1.8V、则不应使用5V 启用此引脚。在这些工作条件下、最大逻辑高电平 EN 电压将为2.1V。 超过此额定值可能会损坏或降低器件的可靠性。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Gerard。

    看起来 TI 参考设计有一些需要纠正的问题。

    谢谢

    太棒了!