This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:TPS544C25 -电源定序

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752046/tps544c25-tps544c25---power-sequencing

器件型号:TPS544C25

大家好、

我正在使用多 个 TPS544C25器件并对其进行电源定序。

所有4个单元看起来都不错、但 CH3、1.2V 电源轨看起来在到达最终电源轨之前会有一段时间振荡。

序列为 CH2、CH1、CH3、CH4

您会建议进行哪些测试来进行调试?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CH3是否从0V 上升? 我建议独立检查 CH3、并检查负载变化等是否稳定。 还应检查启动情况。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有看到回应、因此认为已解决。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!

    遗憾的是、问题仍然存在、并显示在多个电路板上。

    配置如下所示、它显示了如何打开通道。

    非工作单元的相位裕度为60deg、而增益裕度为13.7dB。

    在配置之外、您是否看到任何问题?

    第二个图显示、CH1中显示的通道的 CH3 (启用) 不会禁用 CH1。

    即使使能端处于关闭状态、Ch1实际上也会打开。

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享1V 电压轨的原理图。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使原理图离线、看起来1.2V 电压轨具有低相位裕度。 给出了建议。 请尝试一下。

    此致、
    Mathew