This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2372:我的 PoE PD 应用需要哪种 MPS (维持功率特征)功能?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372, TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756769/faq-tps2372-what-kind-of-mps-maintain-power-signature-feature-does-my-poe-pd-application-need

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS2373TPS23752

您好、达尔文、

通常、PD 可以通过为 PSE 提供至少0.5W 的功率来满足 MPS 要求(通常通过负载进入正常运行来满足 MPS 规格)。

 

我们有一个 PD 系列,它们具有称为“自动 MPS”的功能。 这意味着、当负载处于轻负载或无负载时、PD 本身将自动输出 MPS 脉冲。 这是 TPS2372和 TPS2373。 一些应用利用此功能的是双输入 PoE 应用和 PoE 照明。

 

 

 

 

TPS23752是一种略有不同的方法。 它会进入睡眠模式。 这意味着直流/直流转换器必须首先关闭、PD 才能输出 MPS 脉冲。 当 PD 处于正常运行状态时、MPS 脉冲不会打开。 以下应用手册对此进行了更详细的说明。