This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:Theta J-C 值和最大结温

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756713/lm117-theta-j-c-value-and-max-junction-temperature

器件型号:LM117

查找 LM117裸片版本的 Theta J-C 值和最大结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    绝对最大结温为150°C。
    用于裸片的 Theta JC 并不真正有意义。 c 表示外壳温度、基本上没有外壳。
    从建模的角度来看、裸片的表面温度可视为结温。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"

    谢谢、
    Daniel