This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:设置更新问题。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754839/bq27541-setting-update-issue

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

当使用 EV2400读取电量监测计 IC (bq27541)的闪存、并且软件为" bq 电量监测计评估软件"时、我们发现"DataRAM"列中电池的封装电压最高可达4410mV (请参阅 attatchment 日志文件)、 但是、当我们读取"DataFlash"列时、"Lifetime Max Pack Voltage"为4397mV、请帮助我们分析为什么最大电压4410mV 未更新到 Dataflash? 太棒了!

Q2:在哪里可以找到 "周期计数"的详细介绍 ?

e2e.ti.com/.../20181211_5F00_1830.log

e2e.ti.com/.../005.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会立即写入寿命。 它存储在 RAM 中、然后当电量监测计确定满足条件时、我们将执行闪存写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否更具体地了解您提到的条件? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    事件发生后、您需要等待60秒。 例如,如果 Voltage()> Life Time Max Voltage,60秒后,DF 将反映该更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kangkang:
    但我们已经等了一天、DF 仍然没有更新。 我们可以确保充电电压(4410mV)大于 DF 记录数据(4379mV)、我们想知道这是如何发生的? 电量监测计设置是否有任何问题?TKS!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新 LT 数据取决于分辨率。 如果任何 LT 参数增加或减少一个大于 LT 分辨率的值、那么此时所有 LT 参数都将更新。 4410mV 的电压增量小于先前值4397的25mV 分辨率。 这就是为什么不更新它的原因。