This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33630:LMR33630设计

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756593/webench-tools-lmr33630-lmr33630-design

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我使用 WEBENCH 帮助我设计 uBlox SARA-U200蜂窝模块的电源(上图)。

理想情况是在4.5V 至30V 之间为电路板供电、输出为3.3V @ 2.5A (最大值)。

我打算使用相同的模型、但这次的输出为5V @ 2A (最大值)、输入电压为4.5V 至30V。 WEBENCH 设计没有为此电压输出显示该模型。 不过、在 LMR33630的数据表中。 我可以具有5V 的输出。 它显示了我在这里发布的第二个描述。 是否仍有使用与第一个相同的模型的方法? 或者由于输入电压太接近不推荐的输出电压。

此致

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩德罗

    LMR33630是一款降压转换器。 降压转换器只能输出低于输入电压的电压。 因此、VIN=4.5V 无法使您获得 VOUT=5V。

    您可以为4.5VIN -> 5V 输出电源使用降压/升压或 Fly-Buck。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢你的帮助。 尽管如此... 我正在考虑使用 LM3481、效率约为80-85%。 您是否知道还有其他更好的选择? 我的理想选择是使用2层 PCB 来保持低成本...
    此致
    佩德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    低成本的选择是 LM3481。 您可以使用 WEBENCH 优化效率、成本、尺寸... 您可以使用这些选项来提供针对您的预算/规格进行优化的解决方案。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    此致
    佩德罗