This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:实际最大输出电流

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756730/lmr16006-practical-maximum-output-current

器件型号:LMR16006

解释额定输出电流和开关电流限制以确定在实践中我可以从器件中获得多少电流的最佳方法是什么?  我已经对具有600mA "输出电流"和~1200mA 开关电流的类似 TI 稳压器进行了一些测试、我能够轻松地从这些稳压器获得大约1000mA 的电流。  实际上、600mA 的数字并未在电气规格内的任何位置列出、而开关限制是如此、因此我想知道在什么情况下每个参数都很重要。  在整个电压范围内、600mA 可能是最大值、但在不违反开关限制的范围内提供更高的输出?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    600mA 的图是针对该器件进行了优化的输出电流。 较高的输出电流意味着效率将开始下降、您可能会开始遇到热问题。 这是等于平均电感器电流的输出电流。

    开关电流限制是指峰值电感器电流。 电感器电流以三角波形上升和下降。 1.2A 峰值电流限制意味着输出电流将限制为1.2A - deltaIL/2。 这个最大 IOUT 随着 deltaIL 的降低而增加(更高的 SW 频率、更高的电感、占空比从50%更远)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sam。 我的应用具有可变的输入电压、但当 Iout 增大时、它往往会被下拉、因此如果电流超过600mA、VIN 将非常接近 Vout、并且占空比将非常高。 在这种情况下、最大输出电流(忽略热问题)将达到最高(接近开关限值)-正确?

    假设我不是很担心效率、对于高达1A 的输出电流进行设计是否有任何指导原则、无论是热性能还是其他方面? 还是 TI 官方职位"不这么做"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常是肯定的。 您的纹波与占空比有关(请参阅红线)、因此接近 VOUT 的 VIN 将比更高的 VIN 产生更小的纹波(高达 VIN/2 = VOUT、其中占空比= 50%、该曲线会改变方向)。

    在1A 电流下使用600mA 器件意味着该器件会发热很多。 如果您必须使用此器件、我建议允许大量铜连接到 VIN 和 GND 引脚。 在其他引脚上也有尽可能多的铜。 热量将从引脚中流出、因此铜很好地将热量散发出去。 1oz 铜是可以的。 2oz 更好。 大量散热过孔和其他层的无阻碍铜。 散热器、如果您可以离开它。 将其保持在凉爽的环境中。 允许气流流动。

    或者获得额定电流为1A+的器件。 您是对的,TI 的官方职位是:“我们不推荐这种做法”,但您需要测试/验证自己的设计,这样我就不会阻止您:)

    Sam