This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:LDO 输出端的压摆率是多少?(TLV707和 TLV711)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707, TLV711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754089/tlv711-what-s-the-slew-rate-on-output-of-ldo-tlv707-and-tlv711

器件型号:TLV711
主题中讨论的其他器件:TLV707

大家好、

我的客户想知道 TLV707和 TLV711的压摆率是多少。

这是否能够计算输出电容器是否固定?

如何调节压摆率?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    这些器件具有内部电流限制功能。 电流限制规格显示在数据表的电气特性和典型特性部分。 在启动期间、为输出电容器充电并为负载供电的电流被限制为 ICL:  

    ICL = Cout*dVout/dt + Vout/RL  

    求解该差分方程可得到 ICL、Cout 和 RL (负载电阻器)中 Vout 的函数:

    VOUT = ICL * RL *{1 - exp[-t/(Cout*RL)]}

    要估算输出达到其最终值所需的时间、请设置 Vout=Vout,nom 并求解 t = tr:

    TR =- RL * Cout * ln[1 - Vout、nom/(ICL * RL)]

    从这个等式中可以看出、增加输出电容器或负载电流(减少 RL)将增加上升时间、从而降低输出压摆率。 输出压摆率的计算公式如下:

    输出压摆率= Vout、标称值/ tr

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于我们的输出等效电阻小于1欧姆、
    TR =- RL * Cout * ln[1 - Vout、nom/(ICL * RL)]
    它将使1 - Vout、nom/(ICL * RL)< 0
    并导致公式误差、

    顺便说一下、我们是否可以使用启动时间来计算初始压摆率?
    VOUT、NOM/tsart

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    如果 VOUT、nom 超过 ICL * RL、则您的应用将超过这些器件的最大电流200mA。 LDO 的电流限制将始终大于最大输出电流:

    Iout = Vout、nom / RL < ICL

    重新排列此框可显示 tr 的公式始终有效:

    VOUT、nom /(ICL * RL)< 1

    使用启动时间是计算平均输出压摆率的有效方法。 但是、请记住、启动时间是从启用 LDO 的时刻开始测量的。 EN 信号与输出电压开始上升之间存在延时时间。 由于此延迟、实际输出电压压压压摆率将高于 Vout、nom / tstart。

    谢谢、
    Gerard