This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:引脚连接

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756606/bq78350-r1-pin-connection

器件型号:BQ78350-R1

大家好、PRIS 引脚和 Keyin 的原理图看起来如何、以及如何将这些引脚连接到系统以识别它们所连接的系统的一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    PRES 引脚用于通过_PRES 引脚的状态检测系统和/或充电器的存在。

    有关_PRES 引脚的更多信息、请参阅 TRM 的第6章。 更具体地说、有关说明、请参阅第6.1和6.2节。 如果不使用_PRES、则_PRES 应连接到 VSS。 如果在您的设计中使用_PRES 进行启用的移除恢复、请参阅 TRM 的第3.1.3节。

    TRM 可在以下位置找到: www.ti.com/.../sluubd3d.pdf

    请参阅 EVM 用户手册中的原理图、了解_PREC_Pin 的实现示例、网址为 :www.ti.com/.../slvu924d.pdf


    同样、有关密钥输入的操作和配置说明、请参阅整个第15章。

    此致、
    Bryan Kahler