This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880的 PE 连接问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754664/tps23880-the-pe-connection-issue-of-tps23880

器件型号:TPS23880

大家好、

TPS23880的接地端连接到保护接地(PE)、PE 产生的噪声 会导致 PD 器件的故障检测。    这种情况是以前评估过的吗?  当 TPS23880 需要 连接 到 PE 时、是否有解决此问题的解决方案?

谢谢你。

此致

陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、

    为什么需要将 TPS23880接地端直接连接到接地端? 您能显示检测波形吗? TPS23880接地和接地之间通常有一些电容器。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    图如所附图片所示。 为了安全起见、设备通过 HDMI 与外部器件连接、并且外部器件的接地端与接地端连接、如果使用 DCDC 将12V 升压到48V 以为 PSE 供电、则 PSE 的接地端将与接地端连接。 除了将直流/直流转换为隔离式直流/直流转换器之外、是否有任何解决方案可以解决此问题?

    无法获得检测波形、故障检测条件非常罕见。

    非常感谢。

    此致

    陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    当您看到检测故障时、它是否仅发生一次、或者 PSE 是否一直未通过检测? 在半自动或自动模式下、TPS23880会在检测无效时继续进行检测。 要解决该问题、隔离式直流/直流转换器是不错的选择。 在更改为隔离式 DCDC 之前、您可能还可以尝试其他一些方法:

    1. 在 PSE 输入端添加一些滤波器
    2. 在 PSE 端口添加一些滤波器

    谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    请告诉我什么是滤波器? 滤波器是否应为 LC? 是否有任何原理图或应用手册可为我提供帮助? 非常感谢。

    此致
    陈家涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、

    对于端口滤波器、您可以查看此应用手册中的原理图。 www.ti.com/.../slua818.pdf。谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的解释。 您能否告诉我是否有任何测试方案来评估 PSE 和 PD 握手过程中的接地噪声干扰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    您只需将 PD 连接到 PSE 端口、然后查看 PSE 是否能够成功检测到 PD。 谢谢。

    此致、

    一分钱